请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA657 主题中讨论的其他器件: TLV3501
大家好、
我的客户使用 OPA657作为比较器。 下面是原理图。
那么、您能否帮助回答以下问题:
请帮助查看用作比较器的 OPA657的原理图。
2. OPA657是否可以用作5V 单电源? 数据表指示电源电压应大于8V。
使用单电源+5V 时、OPA657的输入和输出范围是多少?
Lacey
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.