This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657的应用

Guru**** 2527490 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699153/opa657-application-of-the-opa657

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: TLV3501

大家好、

我的客户使用 OPA657作为比较器。 下面是原理图。

那么、您能否帮助回答以下问题:

请帮助查看用作比较器的 OPA657的原理图。

2. OPA657是否可以用作5V 单电源?  数据表指示电源电压应大于8V。

使用单电源+5V 时、OPA657的输入和输出范围是多少?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    是的、OPA657的最小电源电压为+/-4V 或+8V。 OPA657也不用作比较器...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    那么、您是说该应用程序可能存在一些问题吗?
    但我的客户说他以前使用过单个3.3V 电源的 OPA657、但没有发现任何问题。

    此外、您能否推荐在单个5V 电源中使用并可用作比较器的放大器?
    压摆率大于100V/ns、轨到轨输入和输出是否为?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我会尝试使用 TLV3501。 并且不要使比较器周围的电路过高欧姆。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    您知道客户所需的带宽是多少吗?

    Kai 也是正确的、反馈和增益电阻器有点高、可以降低。 这也会降低系统可能看到的噪声级别。

    此致、
    Robert