This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500100:RF1、CF 计算和 RO、CO 计算

Guru**** 2582295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696808/bq500100-rf1-cf-calculation-and-ro-co-calculation

器件型号:BQ500100
主题中讨论的其他器件:BQ501210

你好

我们已经设置了具有启用 FOD 的 WPC 收发器、这与 BQ501210开发套件非常相似。 现在、我们有一个来自 Rohm 的 WPC 接收器。 如果未启用 FOD、我们可以传输高达10W 的功率、而不会出现任何问题。 但是、对于启用的 FOD、我们在这之后无法传输超过5-6W 的功率、我们将收到 FOD 警告。 我们感觉电流测量在 I_sense 线路上具有过多的噪声/纹波。 射频和 CF 的良好值是什么? 在数据表中有1 Ω/0.1 μ F、在开发套件中有10 Ω/1 μ F、这两种可能性之间有何差异? 有哪些优点/缺点?

数据表中规定、当输出纹波大于30ms 时、应更改 RO / CO 值。 修改它在哪个范围内有意义? 当我们将 RO 值从1kOhm 更改为10kOhm 时、有哪些优点/缺点?

非常感谢您的支持

此致

Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lorenz!

    我将对此进行研究、并将很快做出响应。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lorenz、

    数据表中的1Ω/0.1uF 组合对输入信号的影响最小、因此与开发套件中的10Ω/1uF 组合相比、精度更高。 10Ω/1uF 对的优势是带宽较低、这意味着大于16kHz 的频率将在测量点被滤除。

    对于输出滤波器、电阻增加到10kΩ Ω 将降低电容器上的压降并降低带宽、这可能有助于衰减输出纹波。

    有时、高容性负载会导致器件进入不稳定状态;如果您的 I_SENSE 线路直接连接到输出滤波器、则可以尝试将电容降低到1nF 以对此进行测试。 检查 I_SENSE 线上是否存在纹波的快速方法是使用示波器…Ω 进行探头 您能否提供屏幕截图/照片/测量结果?


    我将等待您的回复、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel

    我使用示波器和1k96/1nF 输出滤波器测量了 I_SENSE 电压纹波。 前2张图片是整个信号、后2张图片仅是信号的交流内容。 我在 WPC 接收器侧连接了一个10V/0.2A 的负载、如果我连接同一负载、但使用不同的输出滤波器1k96/100nF、则纹波要低得多(请参阅上一张图片)。 I_SENSE 线位于输出滤波器后面、直接连接到 BQ501210。

    我接下来应该尝试什么? 更好的方法是更改输出滤波器参数或更改输入滤波器参数或两者、或者是否可以降低电源路径上的噪声? 在所有测量中、输入滤波器与2x10 Ω/1uF 和20m Ω 的 Rsense 相同。

    非常感谢您的支持

    Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz、

    感谢您提供示波器屏幕截图和信息。 现在最多可以使用降低纹波的输出滤波器、但 I_SENSE 线路上的开关噪声是预期的。 这里的问题可能是由 BQ501210引起的。

    该发送器根据输入端提供电源、接收器会告知接收到多少此功率。  如果传输功率和接收功率之间的差异太大、FOD 将发出警报并停止功率传输。 这里使用的是哪个接收器?

    EVM 上的 FOD 电阻器(在引脚23上)为100kΩ Ω、但可以根据下表进行更改以调整 FOD 阈值。 之所以会出现这种问题、是因为 FOD 阈值太低;要测试这种情况、请尝试使用 FOD 引脚上具有1% 178kΩ Ω 或205kΩ Ω 电阻器的系统。


    还应确保所用线圈与 TI 设计中的线圈相匹配。 请告诉我这是否有用!


    此致、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    感谢您的回答。 今天、我发现这个纹波对于 FOD 来说是可以的、但是 WPC 接收器需要设置更多的数据。 我们正在使用 Rohm BD57015GWL 接收器、并希望传输高达10W 的功率。 现在、对于我们的器件、这似乎是可能的。 但非常感谢您的支持和想法。 我们保留1kOhm /100nF 输出滤波器和2x 10 Ohm /1 uF 输入滤波器。

    此致
    Lorenz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Lorenz! 我们很乐意提供帮助。


    项目的成功、
    Manuel Chavez