This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:电压应用确认

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698019/ina240-q1-confirmation-of-voltage-application

器件型号:INA240-Q1

大家好、

我的客户假设在以下条件下向 OUT 引脚施加5V 电压。

Vs:5V
REF1:5V
REF2:GND
IN+、IN-:未施加电压

当 OUT 引脚上施加5V 电压时、它是否会击穿?

如果它没有发生故障、即使施加电压也没有问题吗?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  根据数据表中的绝对最大额定值表(在下方发布)、如果输出和基准电压低于 Vs+0.3、器件将继续工作。  但是、根据下表中的注释、如果在这些条件下长时间超出建议的工作范围、器件功能可能会降低。  因此、我建议您的客户避免在此类条件下运行 INA240-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick - San

    感谢您的快速响应。

    Vs=out=5V、它不会超过绝对最大额定值。
    没有问题?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是 VS=OUT=5V 不超过绝对最大额定值。  但是、不建议过度驱动输出、因为您可能会消耗大量电流、并且您仍可能损坏器件。  消耗的电流量将等于 (5V - Vos)/输出阻抗。  INA240-Q1的输出阻抗在以下线程中列出: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/f/931/p/636370/2347962?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA240%20output%20impedance#2347962

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick - San

    感谢您的快速响应。

    我知道。
    我通知客户不建议应用 OUT 引脚的电压。


    此致、
    高志林