This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:在 TIDA-01421中

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240, TIDA-01421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698168/ina282-in-tida-01421

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: INA240TIDA-01421

大家好、团队、

在之前的 TIDA-01421 (2017年6月)中、INA282位于 BOM 中。 但现在、在 TIDA-01421中使用了 INA240。 INA240具有高 CMRR 瞬态共模抑制能力、因此 TI 参考设计中建议使用该电容。

但是、我是否可以知道 INA282是否适用于 TIDA-01421?在运行电机时、该器件在该设计中是否会出现任何问题?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    感谢您深入了解该论坛。 在该设计中给出的条件下、INA282应该正常、因为该设计已经过测试和验证。 但是、对于该文档中所示的内联感应、我们现在建议使用 INA240、因为它具有更好的 CMRR 和更快的共模抑制。 因此、如果您的客户端将以更高的开关频率运行、它们应使用 INA240。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    感谢您帮助回答我的问题。

    此致、