请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA282 主题中讨论的其他器件: INA240、 TIDA-01421
大家好、团队、
在之前的 TIDA-01421 (2017年6月)中、INA282位于 BOM 中。 但现在、在 TIDA-01421中使用了 INA240。 INA240具有高 CMRR 瞬态共模抑制能力、因此 TI 参考设计中建议使用该电容。
但是、我是否可以知道 INA282是否适用于 TIDA-01421?在运行电机时、该器件在该设计中是否会出现任何问题?
谢谢你。
此致、
丁