This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:F-V 转换器、适用于100Hz 以下的输入频率

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697128/lm331-f-v-converter-for-input-frequencies-below-100hz

器件型号:LM331

我想使用 LM 311进行以下操作。
·我们希望在0至10V 时检测0至100Hz
·电路参数
 RS = kΩ Ω
 CT = 0.1uF
 RL = 100 kΩ
 fin = 100Hz
 Vout = 10V
  kΩ=通过以下公式计算:300 μ s
 VOUT = fin×2.09×RL / Rs×(RtCt)

然而、在制造的原型中、它在100Hz 时为2V。
为什么它在100Hz 时不是10V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我们展示完整的原理图?

    CT 是否是高质量电容器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User1077783、

    实际上、最好能看到 LM331 F-V 电路设计的原理图。 然后、我们可以确切地看到您是如何设置 LM331的。

     数据表中经常被忽略且可能未被强调的一点 是、为 LM331 应用选择组件时 、设置 Rs 的值 相当关键。

    kΩ 仔细研究数据表、您将注意到在7.5电气特性表中、Rs 设置为14m Ω。 这样做 可实现135uA 的电流源输出电流、这是最佳效果。 在多个数据表 kΩ 中提到或使用了14 kΩ kΩ Rs 值、在 F-V 图18和19中、该值显示为与5k Ω 电位器串联的12k Ω 电阻器。  我 kΩ 您为 Rs 选择的62k Ω 电阻会导致  与 预期不同的输出电压与频率输出范围。

    我 kΩ 将 Rs 设置为14k Ω。  然后、选择其余的电阻器和电容器值、以满足 10V 范围和 100Hz 最大输入频率的 Vout 公式。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我附上一个原理图。
    CT 是陶瓷的正常电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我附上一个原理图。

    它在将电阻值更改为以下值时工作。
    ·RS = kΩ Ω(<= kΩ Ω)
    ·kΩ kΩ= 56 μ s (<= 300 μ s)

    在数据表[8.3特性描述]中、描述了以下内容。
    'μA I 值在 μA μ A 至500 μ A 之间时、引脚2的电压稳定在1.90VDC。'
    如何确定 Rs 电阻值?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户1077783:

    再次尝试附加原理图。 我无法看到您的附件。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User1077783、

    关于第8.3节中提到的10至500uA 电流源范围的要点。 这确实表示 电流源的可用范围、但与  所选工作 电流 如何影响 V-F 或 F-V 性能无关。    kΩ 点是、Rs 应接近14k Ω、以实现可预测的 LM331数据表 性能。 这是我将用于设计的 Rs 值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程