Other Parts Discussed in Thread: LM331
我想使用 LM 311进行以下操作。
·我们希望在0至10V 时检测0至100Hz
·电路参数
RS = kΩ Ω
CT = 0.1uF
RL = 100 kΩ
fin = 100Hz
Vout = 10V
kΩ=通过以下公式计算:300 μ s
VOUT = fin×2.09×RL / Rs×(RtCt)
然而、在制造的原型中、它在100Hz 时为2V。
为什么它在100Hz 时不是10V?