This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV841:容性负载和"RISO"

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV844, OPA2171, LMV841, LMV842, TINA-TI, OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696433/lmv841-capacitive-load-and-riso

器件型号:LMV841
主题中讨论的其他器件:LMV844OPA2171LMV842TINA-TIOPA4171

对于 OPA2171、您不仅提供了允许的最大 C_LOAD 和建议的 R_ISO 的图、还提供了45度和60度相位裕度的 R_ISO 与 C_LOAD 的图。 此图是否也适用于 LMV841/LMV842/LMV844?

我始终至少有1k (2%)"R_ISO"、之后是最大33nF (可能为47nF)的电容器。 对我来说、风险很低。

我可以通过查看 OPA2171图42尝试自己生成振幅图、但这不会提供相位数据、而且 OPA2171图42也存在一些差异、这让我感觉自己在数据表中没有可靠帮助的情况下: 我想图42是添加了 C_LOAD 影响的开环增益、但为什么峰值增益大于120dB 并保持在100Hz、而图19中的开环增益为130dB 至大约3Hz、而在100Hz 时仅为90dB?

(AN-1708标题听起来很有希望、但不包含附加价值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1K 是一个巨大的隔离电阻器。 :-)我看不到任何问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我同意 Kai 的看法、即在大多数应用中不需要1k Riso 电阻器、并且在电阻负载情况下、Riso/Rload 分压器会导致较大的输出电压增益误差。

    您可以通过直接查看放大器输出 Vo 上的小信号(+/-10mV)过冲来仿真或测试电路的稳定性。  在测量过冲百分比后、您可以使用下图确定实际相补角。  目标是确保相位裕度为45度或更大、这与25%或更低的过冲相关-请参阅下图。

    您不提供任何有关电路配置的信息、这在电路稳定性方面起着主要作用-较高的闭环增益通常允许较高的容性负载驱动。  因此、为了便于说明、我在这里假设您尝试在缓冲器配置中驱动33nF 的最坏情况。   

     请记住、您必须查看 Vo 过冲而不是 Vout。  根据上述仿真、您可能会看到100欧姆的 Riso 会导致(14.4mV-10mV)/20mV*100%=~20%的过冲-这与大约48度的相位裕度相关、从而确保电路在硅片工艺变化时稳定运行。  我在这里附上了 TINA-TI 电路原理图、因此您可以根据自己的仿真使用它。

    e2e.ti.com/.../David-LMV841.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在 OPA2171的数据表中、有一个图表显示了稳定性测量的结果、在这种情况下、1k 是可以接受的、但并不总是具有巨大的裕度(有趣的是、高电容需要更低的 RISO):

    我在各种模块中使用 LMV84x、几乎所有模块都是电压跟随器(增益= 1)、后跟一个电阻器(最小1k)和一个电容器(通常为33nF、但可能需要高达47nF)。 信号传输到 SAR ADC、我们通常至少需要准备 RC 链路、原因有两个:SAR 电容负载和信号滤波。 我稍后可能会决定完全移除 RC 链路、并依赖于具有足够低的输出阻抗的 OP 来抵消 SAR 电容负载(ADC 电容总电容<30pF、因此它在 LMV84x 规定的范围内)、 但我希望在该电路板的第一个版本中、可以使用 RC 链路或良好的 OP 来满足 SAR 要求。 我希望能够猜测 RISO 值是否有效、以便我不必坐下来稍后交换所有值。

    在我看来、1k 很可能会起作用(根据直觉、即使是100欧姆也可能具有足够的稳定性、但可能只是勉强)、如果我想在我有电路板之前得到明确的答案、最好的方法是使用您提供的仿真模型。 我认为模型足够好、可以包含这些现象?

    BTW 如果我进行仿真、我是否需要查看过冲(时域)、我是否无法直接查看环路(频域)? 并且、LMV84x 的模型是否可用于 PSpice 等第三方仿真工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您写道:

    "在 OPA2171的数据表中、有一个图表显示了稳定性测量的结果、在这种情况下、1k 是可以接受的、但并不总是具有巨大的裕度(有趣的是高电容需要更低的 RISO)。"

    请查看 OPA2171数据表的图40。 您将注意到有2k5输入保护电阻器:

    这两个电阻会使相位性能变得复杂、因为它们会增加反馈环路中的相位滞后。 它们还会将反馈环路中的电流转换为共模电压、这会使相位性能变得更加复杂。

    我已进行了简化版(阅读简化版!) 相位稳定性分析、仅考虑开环输出阻抗、输入保护电阻器和 OPA2171的输入电容。 它显示了保护电阻器对相位响应的高度影响。 首先、对没有输入保护电阻器的情况进行仿真。 负载电容为100p:

    您可以看到、在单位增益频率下、反馈环路中额外产生的相位滞后仅为15°。 现在、看看添加内部保护电阻器时会发生什么情况:

    相位滞后现在显著增加。 50R 的隔离电阻器在以下方面没有太大帮助:

    只有高得多的隔离电阻器才能恢复相位裕度、至少部分:

    现在负载电容为100N 的情况。 首先不带输入保护电阻器、然后在其中添加了:

    在这两种情况下、相位裕度都会受到严重侵蚀。

    现在、50R 隔离电阻器的情况也是如此:

    您可以看到、50R 隔离电阻器现在已经足够了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我想、这正是更高的电容负载需要更低的 RISO 的原因。 请注意、我在设计中确实使用了 OPA4171和 LMV84x、但大多数情况下使用 LMV84x 和 OPA4171、我没有任何问题、因为我所需的只是数据表中的内容。 这听起来就像是我对外设感兴趣的项目、我的其他问题也更加重要。

    (BTW LMV84x 的输入端也有电阻器、但数据表图34中的 R1和 R2似乎只有130欧姆。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不同的容性负载会影响不同频率下的相位响应。 负载为100N 时、由于具有内部保护电阻器、您有两个"构造点"、一个大约为100kHz、另一个为单位增益频率。 那么、标准隔离电阻就足够了。 但负载为100p 时、两个建筑工地以相同的频率重合、单位增益频率。 则需要高得多的隔离电阻器。

    LMV841具有小得多的输入保护电阻器。 因此、这些对隔离电阻器要求的影响应该小得多。

    顺便说一下、我们讨论的是什么 ADC?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 ADC 是微控制器的一部分。

    我的主要问题是:

    在我看来、1k 最有可能起作用(根据直觉、即使是100欧姆也可能具有足够的稳定性、但可能只是勉强)、因此我认为我可以从安装它开始、并在安装电路板时进行测试。 如果我想在获得电路板之前得到明确的答案、最好的方法是使用您提供的仿真模型。 我认为模型足够好、可以包含这些现象?

    BTW 如果我进行仿真、我是否需要查看过冲(时域)、我是否无法直接查看环路(频域)? 并且、LMV84x 的模型是否可用于 PSpice 等第三方仿真工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您有任何疑问、您可以返回我们。 :-)

    当然、您也可以查看频域。 但是、您必须进行频率扫描。 不过、通过阶跃电压响应检查稳定性要容易得多。 顺便说一下、SAR ADC 还要求您的 OPAMP 电路提供阶跃响应。 请记住、OPAMP 必须在数据采集时间内趋稳。

    此外、为了调节输入电压、隔离电阻器可以是 ADC 输入端分压器的一部分。 我已经使用 ATMHz 328完成了这一操作。 我直接在 ADC 处使用了100N 电容器。

    Kai