This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2464:输出问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2464, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696501/tlv2464-problem-with-output

器件型号:TLV2464
主题中讨论的其他器件: LM7705

在过去10年中、我一直在使用您的 TLV2464、没有任何问题、但现在我希望+INPUT 引脚5降至0V、输出也是如此、  当我这么做时、我无法使输出低于.005V、这是使输出变为0V 的任何方法。 现在、我将引脚6和引脚7连接到 GRD。 请提供任何帮助。

此致。  

Wayne Albert  

TCS 科学。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    该器件将为 LM7705提供帮助
    这是有关该主题的应用手册、