Other Parts Discussed in Thread: TLV2464, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2464 主题中讨论的其他器件: LM7705
在过去10年中、我一直在使用您的 TLV2464、没有任何问题、但现在我希望+INPUT 引脚5降至0V、输出也是如此、 当我这么做时、我无法使输出低于.005V、这是使输出变为0V 的任何方法。 现在、我将引脚6和引脚7连接到 GRD。 请提供任何帮助。
此致。
Wayne Albert
TCS 科学。