您好!
根据数据表图61,我将 LMH6502与单电源配合使用,但当我使用 TINA 进行仿真时,结果始终是直流信号 ,接近于饱和。
请帮助检查。
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kailyn、
这里的主要问题是、LMH6502模型仅用于+/- 5V 电源。 我随附了另一个包含这些电源的原理图、以便您参考。 另请注意、在单电源供电时、由于 GND 引脚现在设置为1/2 Vs、因此需要将 VG 引脚设置为8V 而不是2V。
e2e.ti.com/.../6266.Kailyn.TSC
最棒的
Hasan Babiker
我使用修改 VG 和 VF 的 TINA 模型。 为什么在仿真文件中使用"A"表示的增益会随着输入电压的增加而降低?e2e.ti.com/.../LMH6502_2D00_low-voltage-supply.TSC
您好!Dylan、
LMH6502 TINA 模型仅对+/-5V 电源的 LMH6502行为进行仿真!
e2e.ti.com/.../2774008
它不适用于您的+/-2.5V 电源。
Kai