This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6502:LMH6502单电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751052/lmh6502-lmh6502-single-power-supply

器件型号:LMH6502

您好!

根据数据表图61,我将 LMH6502与单电源配合使用,但当我使用 TINA 进行仿真时,结果始终是直流信号 ,接近于饱和。

请帮助检查。

e2e.ti.com/.../LMH6502.TSC

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    这里的主要问题是、LMH6502模型仅用于+/- 5V 电源。 我随附了另一个包含这些电源的原理图、以便您参考。 另请注意、在单电源供电时、由于 GND 引脚现在设置为1/2 Vs、因此需要将 VG 引脚设置为8V 而不是2V。

    e2e.ti.com/.../6266.Kailyn.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢你的帮助。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用带5V 单电源的6502、则中间电源为2.5V。VG 范围为2.5V~4.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在本例中、VG 范围将为2.5~4.5V。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用修改 VG 和 VF 的 TINA 模型。 为什么在仿真文件中使用"A"表示的增益会随着输入电压的增加而降低?e2e.ti.com/.../LMH6502_2D00_low-voltage-supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    LMH6502 TINA 模型仅对+/-5V 电源的 LMH6502行为进行仿真!

    e2e.ti.com/.../2774008

    它不适用于您的+/-2.5V 电源。

    Kai