This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:启动时电感负载损坏

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746332/opa541-damage-at-startup-with-an-inductive-load

器件型号:OPA541

您好!

我使用的是 OPA541、启动时、感应输入为 damimage

I DRIVE 一个电感负载(25mH、2、4欧姆)

下面是使用的原理图:

您是否知道问题在哪里?

感谢你的帮助。

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    请提供以下信息:

    1. +Vs 和-Vs 如何相互升高、以及在上电期间如何单独升高?
    2. 在应用电源之前、"信号"输入端是否存在信号?  
    3. "信号"特征是什么?
    4. R67 (RCL)为0欧姆还是其他某个值?
    5. 在使用 DSO 的启动和正常运行期间、您是否观察到输出负载上的电压?
    6. 是否在 OPA541 +Vs (+24V)和- Vs (-24V)器件引脚上连接了电源去耦电容器接地? 如果是、电容器值是多少?
    7. 您如何确定 OPA541感应电流功能造成的损坏?

    这种高电感负载会发生损坏、这一事实表明负载会产生高电压反电动势、该反电动势超过 OPA541内部电流感应电路的击穿能力。 您对我的问题的回答应该有助于我们确定是否发生了这种情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    以下是我们的测量:

    1.+Vs 和-Vs 如何相互升高、以及在上电期间如何单独升高?

    加电后+Vs 上升60ms 与加电后的 Vs

    2.在应用电源之前"信号"输入端是否存在信号?

    是在电源设置期间、输入在200ms 内设置为-12V

    3."信号"的特征是什么?

    在200ms 和3.3伏之后、信号输入为-12V

    4、R67 (RCL)为0欧姆还是其他值?

    R67=150mil

    5.在使用 DSO 的启动和正常运行期间,您是否观察到输出负载上的电压?

    没有、我们必须做这项工作

    6. OPA541 +Vs (+24V)和- Vs (-24V)器件引脚上是否连接了电源去耦电容器接地? 如果是、电容器值是多少?

    10µF Ω、并联100nF

    7.您如何确定 OPA541 感应电流功能造成的损坏?

    这只是一个假设。 我有一个 OP541、如果 需要、我可以测量引脚的阻抗。

    Gilbert Durand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    如果您在确定电源电压之前对输入施加-12V 电压、这可能是造成损坏的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    以下是根据您的回答提出的一些想法:

    2.在应用电源之前"信号"输入端是否存在信号?

    是在电源设置期间、输入在200ms 内设置为-12V。

    正如 Kai 提到的、这可能是问题所在。 如果在施加电源之前施加输入电压、或达到其最小电平、则高输入电流有时可能会在运算放大器内部的意外位置流动。 您可以尝试将 R69、R70、R85和 R86增加10倍、看看这是否可以解决问题。 增大电阻会限制加电期间可能流过的输入电流。 更好的方法是、在 OPA541完全受电之前、输入电压不会升高到水平。

    5.在使用 DSO 的启动和正常运行期间,您是否观察到输出负载上的电压?

    没有、我们必须做这项工作

    该信息应有助于确定损坏是由于输出条件还是其他原因造成的。

    从原理图中可以看出 、您将输出引脚到 每个电源轨的反电动势二极管包括在内、如图13所示。 针对生成 EMF 的负载的钳位输出。 这是一个好的做法。

    我们在使用 OPA541等功率运算放大  器驱动复杂的电感负载时了解到的一点是、通过在每个电源引脚和接地端之间添加瞬态电压抑制器(TVS)二极管、可以实现更好的过压电路保护。 它们的功能与齐纳二极管类似、但它们更坚固耐用、专为在施加齐纳二极管的电路中重复出现电涌而设计。

    如果反电动势导致输出上的一个或另一个肖特基二极管导通流经二极管的电流、则会寻找一条流经的路径。 如果运算放大器电源引脚上的电压上升到足以使 TVS 二极管瞬间导通    的水平、则将电压钳制到二极管的击穿电压、并为 EMF 浪涌电流提供一条路径。

    Littelfuse 1KSMB27C 等 TVS 二极管似乎是+/-24V 电源的理想选择。  TVS 二极管连接到运算放大 器电源线、如下所示:

      

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilbert

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis