This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:LMC6042电源电流超出规格

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6042, LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750431/lmc6042-lmc6042-power-supply-current-exceeds-specifications

器件型号:LMC6042
主题中讨论的其他器件: LM5165

我们将此超低功耗运算放大器用作双路同相放大器、并用于4-20mA 2线电路。

根据规格、SOIC -8引脚封装的功耗按照数据表进行计算  

5个电路板的测量电流为7ma,远远超出规格,我们是否可以获得此问题的解决方案??

随附的原理图  

电气特性(续)
除非另有说明、否则所有限值均基于 TA = TJ = 25°C 粗体限值适用于极端温度。 V+= 5V、
除非另有说明、否则 V−= 0V、VCM = 1.5V、VO = V+2且 RL > 1M。
典型值(1) LMC6042AI LMC6042I 单元
符号参数条件限制(2)限制(2)(限制)
是两个 μA 器的电源电流20 34 45 μ A
Vo = 1.5V 39 50最大值
两个放大器26 44 56 μA
V+= 15V 51 65uAMax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    什么连接到 LMC6042的输出?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、
    我需要更多的细节。
    1) 1) LMC6042何时消耗7mA 电流? 它是始终存在还是特定的条件? 两个通道中的负载是多少?
    2) 2)您如何隔离 LMC6042是从10V 电压轨加载7mA 的 IC?
    3) 3)您能否提供放大器的节点电压- IN+、IN-、OUT?
    4) 4)降压转换器(LM5165)是连接到10V 电压轨还是生成10V 电压轨?

    Sanjeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、
    我们尚未收到有关您的应用/电路的问题答案。 我将把这个线程标记为 Resolved。 如果您有其他问题、请随时再次发布。
    Sanjeev