请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6042 主题中讨论的其他器件: LM5165
我们将此超低功耗运算放大器用作双路同相放大器、并用于4-20mA 2线电路。
根据规格、SOIC -8引脚封装的功耗按照数据表进行计算
5个电路板的测量电流为7ma,远远超出规格,我们是否可以获得此问题的解决方案??
电气特性(续)
除非另有说明、否则所有限值均基于 TA = TJ = 25°C 粗体限值适用于极端温度。 V+= 5V、
除非另有说明、否则 V−= 0V、VCM = 1.5V、VO = V+2且 RL > 1M。
典型值(1) LMC6042AI LMC6042I 单元
符号参数条件限制(2)限制(2)(限制)
是两个 μA 器的电源电流20 34 45 μ A
Vo = 1.5V 39 50最大值
两个放大器26 44 56 μA
V+= 15V 51 65uAMax