Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 您好!
我想知道使用 XTR111数据表中的原理图可获得的最大电流升压是多少。
起初、我以为它仅受晶体管增益和5mA 基极的限制、但我在 MMBT3904和 XTR111烧坏的情况下测试了50mA 电源。
现在、我想确认一下、如果可以使用该电流(目标是200mA)进行更多测试。
谢谢