This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:最大电流升压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748991/xtr111-maximum-current-boost

器件型号:XTR111

您好!

我想知道使用 XTR111数据表中的原理图可获得的最大电流升压是多少。

起初、我以为它仅受晶体管增益和5mA 基极的限制、但我在 MMBT3904和 XTR111烧坏的情况下测试了50mA 电源。

现在、我想确认一下、如果可以使用该电流(目标是200mA)进行更多测试。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    请参阅 XTR111数据表的绝对最大额定值和脚注(4):

    '是引脚电流绝对最大额定值为+25mA 和–50mA。'

    因此、流出 IS 引脚的绝对最大电流为50mA。

    您是否了解了 IS 引脚和 VG 引脚如何协同工作以及 Q2扮演什么角色?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    请注意、我的问题具体涉及电流升压配置图49以及该配置中稳压器电压上的最大源电流。 我想您将讨论输出。 很抱歉、我不清楚。

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    啊、抱歉!

    我会将图45 (c)中的方案与附加的1k 基极电阻器一起使用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是晶体管。 我尝试了 TIP41 (TO-220)、它工作正常、但变得非常热。

    它耗散 (34-3,3)*0.05=1,5W。 我的初始 SOT-23晶体管无法处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis