我想详细了解如何在 OPA2277中实现此功能。 如果您点击下面的链接、我会看到类似的班次。 这种变化受偏置电流的影响。 我怀疑它与器件消除电路有关。 是否有文档解释了此电路的工作原理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个问题对于 OPA2277来说似乎是唯一的问题、我怀疑它与偏置电流消除电路的工作方式有关。 这是一个有趣的问题。 我注意到、在我提到的原始帖子中、有一些关于更换零件的建议、但两个都是斩波器。 得知 TI 不会发布有关 BurrBrown 器件的信息、并开始测试模拟器件 AD8676作为可能的替代产品、我对此并不感到意外。 到目前为止、它看起来非常好。
就电路而言、它很容易复制、但取决于器件。 虽然我怀疑所有 OPA25.2的运行方式都是如此、但如果您尝试复制它、您可能会发现您需要测试多个不同批次代码的器件。
只需将部件作为跟随器运行,并使用大约100K 的电源为输入提供干净稳定的电压。 电压电平并不重要。 我不关心绝对输出电压(偏移误差)。 现在只监控输出。 该问题似乎与温度或时间无关。 当这些移位发生时、它们大约为50uV 以下。 您将找到零件始终返回到其基线值。 零件的移位时间将有相当大的变化、从秒到分钟不等。 这种变化不是渐进的。 它本质上是数字化的。 看到班次所需的时间也将非常长。 这可能需要几分钟到几个小时的时间。 降低输入电阻值将最大程度地减小这种影响。 我的器件电压为+/-15V。 我没有看过是否存在对电源电压的依赖性。
同样、我不是要求 TI 解决这个问题、但如果能理解这个器件内部发生的情况、那会更好。 第一个视频、在1:24时、我们听到这是一个"数字"电路、它看起来是我所看到的内容的本质。