This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277、输入偏置电流消除详细信息

Guru**** 2537480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748087/opa2277-opa2277-details-on-input-bias-current-cancellation

器件型号:OPA2277

我想详细了解如何在 OPA2277中实现此功能。   如果您点击下面的链接、我会看到类似的班次。  这种变化受偏置电流的影响。   我怀疑它与器件消除电路有关。   是否有文档解释了此电路的工作原理?  

e2e.ti.com/.../726232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接概述了输入偏置电流消除电路。  我无法共享 IC 级信息。  如果您发布了详细的原理图和所见内容的示波器照片、我们可以执行更多分析。 此外、为了消除外部噪声影响、还应考虑以下培训中详述的测试技术:

    2.1 TI 高精度实验室-运算放大器:Vos 和 Ib

    8.7 TI 高精度实验室-运算放大器:噪声7.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题对于 OPA2277来说似乎是唯一的问题、我怀疑它与偏置电流消除电路的工作方式有关。  这是一个有趣的问题。   我注意到、在我提到的原始帖子中、有一些关于更换零件的建议、但两个都是斩波器。    得知 TI 不会发布有关 BurrBrown 器件的信息、并开始测试模拟器件 AD8676作为可能的替代产品、我对此并不感到意外。  到目前为止、它看起来非常好。

    就电路而言、它很容易复制、但取决于器件。  虽然我怀疑所有 OPA25.2的运行方式都是如此、但如果您尝试复制它、您可能会发现您需要测试多个不同批次代码的器件。

    只需将部件作为跟随器运行,并使用大约100K 的电源为输入提供干净稳定的电压。  电压电平并不重要。  我不关心绝对输出电压(偏移误差)。  现在只监控输出。  该问题似乎与温度或时间无关。   当这些移位发生时、它们大约为50uV 以下。  您将找到零件始终返回到其基线值。  零件的移位时间将有相当大的变化、从秒到分钟不等。   这种变化不是渐进的。  它本质上是数字化的。  看到班次所需的时间也将非常长。  这可能需要几分钟到几个小时的时间。   降低输入电阻值将最大程度地减小这种影响。   我的器件电压为+/-15V。  我没有看过是否存在对电源电压的依赖性。  

    同样、我不是要求 TI 解决这个问题、但如果能理解这个器件内部发生的情况、那会更好。   第一个视频、在1:24时、我们听到这是一个"数字"电路、它看起来是我所看到的内容的本质。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Marek 已经在另一个线程中解释为爆音噪声。 此噪声似乎是"数字"噪声。 此外、在另一个线程中、噪声被认为是超低的、只有500nV 至1µV μ V。

    您说降低100k 源电阻将最大限度地减小影响。 使用高源电阻运行 OPA2277是相当不寻常的、因为使用高输入电阻时、输入偏置电流和输入失调电流将产生一个失调电压、该失调电压可能远高于 OPA2277的输入失调电压。 此外、高源阻抗会破坏 OPA2277的适当噪声性能。 因此、在与 OPA2277结合使用的常见低源电阻情况下、爆音噪声在典型 OPA2277应用中不太可能成为严重问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很显然、我读取了另一个线程、或者不会将其链接在一起。 我怀疑消除电路和非突发噪声是移位可以持续几分钟。 它的行为方式还有其他一些特性、但也不是随机的。 除了在两个位置提及消除电路并指出它确实是数字电路和数据表中的一个段落之外、我真的没有什么可看的。 或许有一项专利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。 如果可能、请按照 Tim Green 的建议添加原理图和示波器照片。

    谢谢
    Dennis