This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:SON 热特性

Guru**** 2823535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751520/opa1612-son-thermal-characteristics

器件型号:OPA1612

您好!

我要查找 OPA1612的热参数。   具体而言、ThetaJA 和 ThetaJB 是我要关注的参数、但最好提供完整的表。   目标封装为 SON (DRG)。

我要预先感谢大家迅速作出反应。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    虽然我们没有列出 OPA1612的规格、但 OPA2211数据表指定如下:  

    RθJA Ω 结至环境热阻、高 K 电路板 125°C/W

    RθJB Ω 结至电路板热阻28.8°C/W

    RθJC (bot)结至外壳(底部)热阻19.1°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    由于 OPA1612与 OPA2211采用相同的封装、因此可以放心地假设热特性也相同吗?   两个器件(内部硅片除外)的封装结构是否存在任何偏差?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:
    可以放心地假设这两者的热特性非常相似。