This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855 IC 封装下引脚的影响

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751175/opa855-opa855-effect-of-pins-under-ic-package

器件型号:OPA855

 OPA855采用无引线 封装。 一些 PC 电路板装配体建议 PCB 上的接合封装将引脚走线延伸到 IC 封装外围、以实现无引线封装。 在接近1GHz 的频率下、任何人都对这个问题有任何经验。 引脚可在封装外侧扩展多远、而不会出现任何问题、例如高达1GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    OPA855是一款解补偿运算放大器、GBP 为8GHz! 我强烈建议您完全采用 EVM 中给出的布局!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    数据表封装是否超出封装外围? 每侧0.15mm 和0.25mm 之间、分别用于2.1mm 或1.9mm 宽的器件。 它旨在尽可能减小焊盘尺寸、因为即使走线在这些速度下也必须是微带。

    此致、

    肖恩