This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:VDD1不存在时的 AMC1200B 输出

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750487/amc1200-amc1200b-output-when-vdd1-is-not-present

器件型号:AMC1200

大家好、

我收到了客户关于 AMC1200B 的询问。 如果仅存在 VDD2 (3.3V)、VOUTP 和 VOUTN 上的输出电压将是多少。VDD1为零电压。 假设输入 VINP 和 VINN 上的差分电压可在0至250mV 之间变化。  

另请考虑以下两种情况:

  1. VDD1始终为零、但 VDD2具有适当的偏置、并且 VINP 和 VINN 上有输入信号
  2. VDD1和 VDD2最初具有良好的稳定状态偏置、然后在 VINP 和 VINN 信号出现时移除 VDD1

 

    我们有兴趣了解我们将看到哪种 VOUTP 和 VOUTN 信号–什么电平以及这些电平是否一致或限制了什么电压电平。  这样、如果没有有效的输入侧偏置、接收 VOUTP 和 VOUTN 信号的 DSP 可以处理此情况和/或忽略此情况

谢谢!  

此致、  

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    感谢您的发帖!

    在 VDD1故障时、差分 VOUT 可以是满量程正电压或负电压、该器件没有定义的失效防护模式。

    此帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../2476192
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    以下是我的客户的反馈:

    我认为全范围正/负是最坏情况摆幅。  根据我们的观察,我们得到的电压介于之间–这意味着无法保证卡滞电平,并且可能在全范围正/负之间变化。

    或者,如果 L 和 N ADC 输入位于全范围正/负上,则产生的差分将导致我们得到的卡滞值。  我们可以输出这些 ADC 值、并将其与差分值进行比较。

    我只想确认 它是否仅进入两种模式: 满量程正模式还是满量程负模式、两者之间是否存在电压?

    谢谢!  

    此致、

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    给我几天时间、我将对此进行全面测试。