This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2381:电压输出摆幅(低)的能力

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745157/opa2381-ability-of-voltage-output-swing-low

器件型号:OPA2381

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 OPA2381并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 OPA2381(低)的输出摆幅、

您能否告诉您电压输出摆幅相对于负电源轨的偏差?(您能看到红色方形)

(1)我能不能认为50mV 是三 Σ?

(2)是否有温度规格?(例如、Ta 与低输出电压)

(3)是否有偏移电压产生分布图等分布数据?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinichi、

    电压输出摆幅规格采用黑体字显示、适用于整个温度范围。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    如您所述、电压输出摆幅的规格如电气特性中所述。

    在这种情况下、我们要求客户更详细地了解。

    我 很期待   TI 的回复。

    感谢您的帮助。

    最好的雷加尔

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    请查看我的以下评论:

    (1)我能不能认为50mV 是三 Σ?  

    简而言之、没有-输出电压摆幅不遵循正常高斯分布。  由于高于负电源轨的50mV Vout 摆幅是 AOL 测试的条件(见下文)、所有单元中的100%必须通过此测试-这可确保最低110dB 的线性度。   

    (2)是否有温度规格?(例如、Ta 与低输出电压)

    由于该规格以粗体字显示、因此适用于-40C 至125C 的温度范围。

    (3)是否有偏移电压产生分布图等分布数据?  

    任何不在负电源轨50mV 范围内摆动的单元都将无法通过 AOL 测试、因此将被丢弃、但我们不会测试输出可能更接近负电源轨的程度。  到电源轨的实际摆幅是输出晶体管尺寸、输出电流和 P+、N+ 掺杂水平的函数。  由于晶体管尺寸是固定的、输出电流在 AOL 测试中相同、因此摆幅的唯一变化来自晶圆制造厂处理兴奋剂水平的变化。  因此、对于来自不同晶圆批次的晶圆、输出摆幅可能在30mV 至50mV 之间变化、但来自同一批次的器件的输出摆幅几乎完全相同-因此、任何 Vout 摆幅直方图都是单个 每个晶圆批次的一个列表。  但是、在任何情况下、如果在 RL=10k 连接到 Vs/2的情况下发现器件的负电源轨电压不在50mV 以内、因为所有器件都在最终测试中针对这种情况进行了测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答了您的客户的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    感谢你的答复。

    我没有收到客户的任何问题、我同意关闭此主题。

    如果客户希望了解更多故障、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一