This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:关于输出高电压与输出源电流曲线。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748771/tlv9001-about-output-high-voltage-vs-output-source-current-curve

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件:TLV9061、

你(们)好。

感谢您的常用支持。

我正在寻找 有关 TLV9061和 TLV9001的输出高电压与输出源电流曲线的图。

如下图所示。

在数据表中未找到它。

如果您有此数字,请与我们分享。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    对于 TLV9001、有此图表。 电源为+/-2.75V (5.5V)。   

    电压范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您的快速响应。

    如果您在最大电压(5.5V)到最小电压之间有任何曲线、您能否与我们分享一下。
    很抱歉,我无法广泛了解我们的客户使用情况。
    如果您只有数据表、请告诉我。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    以下是今天获取的示例数据。

    这是输出电流为0mA、1mA 和10mA 时 VOH 与[1.65V 至5.5V]数据之间的关系、数据表示为(V+- VOH)、电压损耗。

    室温下一个 TLV9001样片和一个 TLV9061样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    非常感谢。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。