This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:内部 Σ-Δ ADC 和内部 DAC 的分辨率是多少?

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748160/iso224-how-much-is-the-resolution-of-internal-sigma-delta-adc-and-internal-dac

器件型号:ISO224

您好!  

我知道 ISO224具有高侧电路的 Σ-Δ ADC 和低侧电路的 DAC。  

ADC 和 DAC 的分辨率是多少?

我认为分辨率是重要的特性 、但 ISO224数据表中未对此进行说明。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshioka-San、您好!

    ISO224的内部结构不是我们可以在这样的公共论坛上讨论的。 如果您想讨论此离线问题、请随时与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TOM-SAN、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    谢谢、此致、
    Takuto Yoshioka