请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 您好!
我知道 ISO224具有高侧电路的 Σ-Δ ADC 和低侧电路的 DAC。
ADC 和 DAC 的分辨率是多少?
我认为分辨率是重要的特性 、但 ISO224数据表中未对此进行说明。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.