This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:不平衡双极电源

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746846/ina826-unbalanced-bipolar-power-supply

器件型号:INA826

您好!

我们的客户正在评估+12V/-5V 电源下的 INA826。
这种方法是否有问题?

我认为一般而言、放大器没有问题。

但是、他们抱怨在使用用于 AD8221的 LTC1983-5负电荷泵时电源出现故障。

在本例中、LTC1983-5输出 从-5V (正常)降至+0.5V。
他们认为 AD8221不能使用不平衡的电源。

这是 ADI 应该检查的问题、但这是使用 INA826替代它的机会。 我认为只有 INA826、因为它是 MSOP。
在客户的简单评估中、INA826和电源 IC 的运行正常。

以下电路和不平衡电源是否存在 INA826问题?

由于肖特基二极管(Rohm / RB 060 mm - 60 TR)的正向压降(VF)的温度变化是不可接受的、因此 在仪表放大器(G = 1)的情况下获取和消除正向电压的电路会出现变化。

因此、阳极连接到仪表放大器的同相输入端子(+)、阴极连接到反相输入端子(-)。
上电时出现问题、因此实际的 VF 接近0V。

我对我的奇怪问题感到抱歉。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    您能否向我们展示肖特基二极管问题的原理图?

    INA826可轻松由+12V/-5V 电源供电。 没问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    使用具有非对称电源的 INA826时、只要输入共模和输出电压保持在电源定义的线性范围内、就不会出现问题:

    仪表放大器的有效输入/输出电压范围不仅是电源的功能、而且是增益和 Vref、因此为了确保线性运行、请使用以下链接下载 VCM 与 Vout 计算器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    由于我没有详细的电路、我计划拜访客户。
    不平衡电源问题已经解决、我们将关闭一次。

    感谢您的快速响应。

    我认为主要问题如下。
    1) 1)电源序列
    2) 2)通过 AD8221输入 ESD 保护二极管的电荷泵输出

    如果正确、我相信 INA 826的过压保护是一项巨大的优势。

    再次询问时、我将发布一个新的问题。

    此致、
    Hiroshi