This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:数据表出错?

Guru**** 2782695 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA826EVM, INA828, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744649/ina826-mistake-in-datasheet

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:INA828INA129

您好!

您能告诉我 INA826数据表中是否存在错误吗? 它们在开头显示了引脚说明、但在图73的布局示例中、引脚分配是不同的。

可能是我构建了一些 PCB、而根据 INA826的部分无法正常工作。 这就是我发布此问题的方式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas

    正确、这是数据表中的错误。 图73不正确;所有其他图都正确。
    我将通知文档团队并更新此内容。
    有关建议布局的示例、您可以使用 INA826EVM。 如果您认为有问题、我很乐意向您发送一份。 以下是指向工具页面的链接:
    www.ti.com/.../INA826EVM

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的第一块 PCB 上实现 SOIC 8引脚兼容性的另一个选项是 INA828 (稍微不同的增益公式)或 INA129 (相同的增益公式)。 这两个器件都需要稍高的 Iq、并且具有更宽的带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我所附图片中的 IC 是否为 INA826? 我从 DigiKey 那里得到了它。 为什么不说 INA826?

    我真的无法使用正确的布局来实现它。 我在(IN+- IN-)、增益= 1、Vref = GND 上输入1V、 并在输出端得到0、06V。 当然、没有快捷方式、电源电压正常。

    PCB 很简单、我无法相信它不起作用。 我在不同的 PCB 中进行了两次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas

    器件是 INA826。 代码 IPDI 是标识符。
    您使用的电源电压是多少?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为单侧:VS+为5V、VS-为 GND。

    VREF 也连接到 GND。

    没有 Rg 电阻、这意味着 G = 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    共模输入电压是多少? 差分输入电压是多少? 两个输入电压都以 GND 为基准吗? 您是否为输入偏置电流提供了接地电流路径?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。 输入偏置电流。 我在两个输入上都提供了接地路径、并解决了问题。

    谢谢、如果没有您的帮助、我可能不会解决这个问题。

    Nicolas