This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:平衡信号

Guru**** 2382590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM741, TL082, UA741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743851/lm741-balancing-signal

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件: TL082UA741

可能会引起该问题

我使用两个 LM741来生成一个三角信号、但该信号相对于零不平衡。 第一个 ampop 的输出中的正极部分为1.8V、而第二个 ampop 的输出中的负极部分为2.8V。   我使用了大约1.5个引脚的失调电压平衡、但据我了解、这只是为了平衡馈送。  我使用的是 PC 电源、其中我得到的是12V 和-11.5V。  馈送平衡与我得到的结果相反。  您建议采取什么措施 来获得相对于零的平衡输出(信号的简单正负部分)?

感谢您宝贵的时间

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的 VDD 和 VSS 值是多少? [编辑: 我假设 VDD 为12V、VSS 为-11.5V。 这是正确的吗?]

    您希望在输出端看到什么?  所需三角波形的振幅是多少?  您的输出现在是什么样的?

    此外、您的输入信号似乎是 三角波。  是这样吗?  您的输入的振幅和形状是多少?
     
    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的电路的左侧应该是方波振荡器? 它可以与大得多的时间常数 RV2 x C3一起正常工作:

    但是、如果您减小时间常数 RV2 x C3、sqare 波将变得越来越成为一个三角波、因为 LM741的有限上升和下降时间开始使边沿变平:

    最后、当 C3=1n 时、方波消失了、看起来像是振幅减小的三角波:

    因此、LM741的速度不够快、无法生成方波。 它的压摆率太小。

    有两种补救办法:1. 您使用更快的运算放大器来生成方波、或2. 您使用另一个甲基二极管来生成三角波。

    您希望生成的频率为多少的三角波?

    e2e.ti.com/.../luis.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像中的黄色信号具有更短的正极部分、因此我稍后在逻辑门中使用它、但该正极部分不会到达逻辑1、我需要执行该操作。  第一个运算放大器的输入是由 RC 振荡器产生的正弦信号。   第一个输出是一个三角形、最后一个输出(黄色)是我需要平衡的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我相信您的电路有两个部分。 电路的第一部分生成方波、电路的第二部分是积分器。 您可以看到、方波不是方波(您正在达到压摆限制)、接地下方和上方的区域不相等。 如果您对该波进行积分、您将没有低于 GND (中间)和高于 GND 的三角波。 两种解决方案1)减缓方波、使其看起来像两侧相等的方波。 2) 2)如果您需要高频三角波、请使用压摆率更高的放大器。

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    由于输出信号上升和下降的压摆率略有不同、因此三角是不平衡的。 对于 LM741的输出、上升比下降更困难。 这就是三角形不平衡的原因。

    再说一次、您希望生成什么信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个三角信号、尽可能平衡的相对零。   如何"向上"信号?   尽管这可能会导致馈送不平衡、因此、使用电阻分压器减小负极引脚上的馈电电、或将12V 上拉至介于这一值和18V 之间的值、但也许拥有此放大器相关经验的人可以拥有更简单的解决方案。  我不知道如描述的移动喂养是否可以解决我的问题、但也许有人这样做了、并且知道这是一个解决方案。  大家怎么看?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降低 RC 会降低信号的平均值? 当然吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率、介于30和10KHz 之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、就是这样。 我希望得到一个平衡的信号、而不是具有远小于负部分的正部分的信号。 黄色图形是实际输出。 输入大约为来自第一个 LM741之前的 RC 的10V 正弦波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../luis1.TSC

    借助此处为0V 的 V5、您可以根据需要将三角波向上和向下移动一位。

    另一种使三角波保持平衡的方法是在输出端使用高通滤波器:

    但高通滤波器需要一些时间才能稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到反馈电阻为47K。  我将进行一些测试。  因此、要降低输出、我需要用低于零伏的电压馈送 V5?  是否可以在原始电路中对其进行移位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在我的上一个仿真中、我设置了 V5=1V。 这将使三角波向上移动。 负 V5会将其向下移动:

    请注意、我采用了+/-12V 的电源电压。 当使用不平衡的电源电压时、您可能需要 V5来恢复输出信号的平衡、如以下示例所示:

    但我不会使用不平衡的电源电压、因为这会使三角形变得不对称、如本例所示:

    最好具有经过良好调节且稳定的平衡双极电源电压。 请注意、PC 电源电压可能非常嘈杂且充满纹波。 我不会将它们用于该电路。

    在您的原始电路中、三角波是不平衡的、因为 LM741显示了不同的输出电压上升和下降压摆率。 LM741在该电路中完全过载、不会显示稳定的性能。 压摆率取决于多个因素,如温度等。 因此、在使用此电路时、您可能需要始终调整换档。 频率也不会稳定。 我不会使用您原来的电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议、我将进行一些测试。  

    我想知道 LM741中的"过度应变"条件是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    通过"过紧"、我意味着 LM741对于该电路来说太慢。 再看一下原始电路:U6实际上是作为方波振荡器。 使用适当的 OPAMP、该运算放大器足够快、U6的输出信号如下所示:

    您可以看到输出信号是方波。 但现在可以看到 LM741在同一电路中执行的操作:

    边沿太慢、以至于输出信号看起来像一个三角波、而不是应该的方波。 因此、LM741对于该电路而言太慢。

    对于此类方波振荡器、必须选择具有高压摆率的运算放大器。 LM741的 µs 率为0.5V/μ s。 µs TL082的压摆率为13V/μ s。 TL082的速度快26倍!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我想补充一点、TI 在压摆率主题上提供了非常有用的资源、以防您在该主题上遇到任何困惑。 链接的视频和幻灯片介绍了压摆率、温度对压摆率的影响、压摆率失真如何随带宽变化(请参阅全功率带宽)以及共模电压变化对压摆率的影响。 第一个和第二个视频/幻灯片与您的问题最相关。

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-slew-rate-1

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我使用 LM741甚至是 UA741进行设计、如果我更改为 TL082、电路将执行其他操作? 问题是、我没有在本地看到该器件(我购买到 Steren 和其他本地商店)、所以我使用本地组件进行原型设计。 当原型准备就绪(用于高容量的模块化反向器)时、我希望执行大量此类电路、我知道我肯定可以从 Mouser 或 Arrow 获得 TL082、但现在我没有此组件。 LM741和 TL082之间的平均价格关系是多少? 另一个问题是、您是否处理具有竞争力的 IGBT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    如果您想了解器件之间的价格关系、请访问 TI.com、然后依次点击"立即订购"和"购买 IC"。 然后、您可以在搜索栏中输入器件型号并获取价格。

    如果您想在实施设计之前测试器件、可以申请样片。 为此、请再次访问 TI.com 和"立即订购"。 但是、这次点击"申请样片"。 您必须填写申请表并获得批准。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示我的帐户(新)无法清晰地看到样片、如果我想知道为什么要点击某个链接、则该链接不可用。

    如果您知道需要满足哪些条件、我将考虑该设计的 TI 组件。   事实上、我在中国有一家印刷电路板提供商、我希望他们能够构建完整的电路、但我想您会提供这些电路板。  您在中国有经销商吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了您的目录、我没有看到带长引脚的 DIP 封装、只是表面贴装、或者您是否有从 SMD 到 DIP 的选项或转换器? 我所缺乏的技术(需要一个机械手连接到 SMD)、如果导入有问题、这将是避免在外部依赖其他供应商的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有另一个项目涉及 Microchip 的16F628A。 您的微控制器的价格优势是否优于此微控制器? 实际上、对于我正在做的反转、我将以 uController 为基础制作数字版本、并且我已经在同一个微芯片模型中进行了思考、但也许您具有某种竞争优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    针对您的三个问题:

    1.您能解释一下您是如何尝试获取样片的? 问题是您无法获取免费样片还是根本无法获取样片? 如果您使用非大学或公司电子邮件帐户(如 Gmail 帐户)、则可能会禁止您获取免费样片。

    2.查看此产品以了解您的表面贴装到 DIP 问题: www.ti.com/.../DIP-ADAPTER-EVM

    3.我不直接与微控制器合作。 因此、我无法很好地回答您的问题。 我建议您在论坛上发布有关此部件的问题的新帖子。 这样您将获得更好的帮助。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. Ciertamente Habr é dado de alta la cuenta como personal,aunque si tengo una empresa。 Tratar é de abir una cuenta de tal form.
    2.Gracias,Vere esos adaptadores
    3. Bien, Habr é de iniciar una conversación è re respecto de los microcontrollers.
    Gracias por sus finas atenciones。
    Luis