Other Parts Discussed in Thread: LM741, TL082, UA741
主题中讨论的其他器件: TL082、 UA741
可能会引起该问题
我使用两个 LM741来生成一个三角信号、但该信号相对于零不平衡。 第一个 ampop 的输出中的正极部分为1.8V、而第二个 ampop 的输出中的负极部分为2.8V。 我使用了大约1.5个引脚的失调电压平衡、但据我了解、这只是为了平衡馈送。 我使用的是 PC 电源、其中我得到的是12V 和-11.5V。 馈送平衡与我得到的结果相反。 您建议采取什么措施 来获得相对于零的平衡输出(信号的简单正负部分)?
感谢您宝贵的时间
Luis