This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212技术参数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744449/ths6212-ths6212-technical-parameter

器件型号:THS6212

您好,

您能否为我提供 THS6212的这些参数、因为我在其数据表中找不到这些参数!

1工作条件下的相对湿度范围?

2工作条件下的海拔高度?

3 回流 焊温度 ?

期待 您的回复!

                                                                                                                                                                                                                                       回流焊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5102208:

    1.这些零件密封,技术上可以在水下工作,因此不受湿度的影响。

    2.这些部件中有少量的气体可能会在真空中逸出,但否则该部件不受海拔高度的影响。

    3.我已要求提供这些信息,我稍后会再与您联系。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在鉴定期间使用的回流温度符合 JEDEC 标准。 有关斜升和斜降、请参阅下表。 我们运行无铅流程。