主题中讨论的其他器件: OPA830、
大家好、
客户使用 LM124构建差分放大器电路、并报告输出高于预期。 客户使用单电源、并按如下方式进行测试:
(__LW_AT__1) VCM=1.8V,VID=130mV,Au=4,Vout=603mV;
(__LW_AT__2) VCM=67mV,VID=134mV,Au=4,Vout=546mV;
即使是误差较大的(1)、但当 VID 降至0时、Vout 仍大于500mV、似乎与 VCM 相关。
仿真结果与实际原理图完全不同。 请在以下项目上提供帮助:
-
在图1仿真模型下、给出仿真和真实原理图之间较大差异的原因。
-
提供数据表中未包含的 LM124的开环增益和相位裕度图;
如附件 file.e2e.ti.com/.../LM124-Issue.docx 所示、提供了更多详细信息
此致
Benjamin