This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:VCM 影响 Vout 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124, OPA830, LM124-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743524/lm124-vcm-impact-vout-issue

器件型号:LM124
主题中讨论的其他器件: OPA830

大家好、  

  客户使用 LM124构建差分放大器电路、并报告输出高于预期。 客户使用单电源、并按如下方式进行测试:

(__LW_AT__1          VCM=1.8VVID=130mVAu=4Vout=603mV

(__LW_AT__2          VCM=67mVVID=134mVAu=4Vout=546mV

即使是误差较大的(1)、但当 VID 降至0时、Vout 仍大于500mV、似乎与 VCM 相关。

 

仿真结果与实际原理图完全不同。  请在以下项目上提供帮助:

  1. 在图1仿真模型下、给出仿真和真实原理图之间较大差异的原因。

  2. 提供数据表中未包含的 LM124的开环增益和相位裕度图;

如附件 file.e2e.ti.com/.../LM124-Issue.docx 所示、提供了更多详细信息


此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    您是否已使用另一款全新的 LM124检查过此行为?

    电阻器 R1...R4的容差是多少? 为了实现良好的共模抑制、这些电阻器必须具有非常小的容差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

     所有四  个 LM124s 都出现  了问题。  当我 使用 AD8042 而不  是 LM124时、电路工作正常。保持其他元件不变。OPA830也是如此。

    电阻器的容差为1%、不 足以产生这样的结果。AD8042 和 OPA830 测试可以证明这一点。

    非常感谢您与 我们分享 LM124的开环增益和相位裕度图。

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    LM124是否还会吸收负载电流? 您是否注意到数据表的图1? 在共模输入电压为2V 的情况下、2V/(2k + 8k2)= 196µA μ A 的电流流入 LM124的输出端。 这可以解释输出偏移。 请记住、LM124不是轨到轨运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    LM124具有两个灌电流驱动器、如数据表器件原理图中所示。 一个支持接近 GND 电压、但仅能灌入几十微安。  另一个是 PNP 输出晶体管、该晶体管可以吸收 更多电流、但需要1个具有余量的二极管电压二极管才能运行。

    以下是此器件系列的示例数据。

    请注意、VOL 随灌电流而变化。 应用中的 VCM 将影响需要灌入的电流量。

    虚线表示共模电压为5V 的300k 电阻器、VOL 非常好

    黑色实线表示共模电压为5V 的16.2k 电阻器、VOL 要高得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    您的分析合理且符合我的实验。

    当      我希望输出达到500毫伏但未实现时,输出流入量超过100微安。

    另一方面、如果输出电阻设置为2k 电阻、则放大器电路工作正常。

    此外、lm124单位增益是否稳定?数据表中没有开环增益和相位裕度图。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    正如您所说,没有正确的灌电流负载。了解这一点,我可以继续处理这个问题。
    谢谢!
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    您写道:

    '另一方面、如果输出电阻设置为2k 电阻、则放大器电路工作正常。'

    是的、在这种情况下、2k 电阻器可以吸收很大一部分负载电流。

    是的、LM124单位增益稳定:可以在 LM124-N 的数据表中找到开环增益图(图5)。 有关单位增益跟随器的性能、另请参阅图8。 请参阅 LM124数据表中的图4和图7。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    尝试将[2k、8.2k]电阻器更改为[20k、82.5k]或[24.3k、100k]、因为 J2为1.9V、因此所需的灌电流将与200mV 以下的图表数据相交。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald,í a

    从理论上讲、这种方法应该是有效的。   我 计划将 灌电流设置为低于20微安。

    非常感谢您的慷慨帮助

    此致、

    Hao