This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:能否将 LMH6642MF 用作开环比较器?

Guru**** 2522180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744308/lmh6642-can-i-use-lmh6642mf-as-an-open-loop-comparator

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件:TLV1805-Q1

尊敬的先生/女士:

 

能否检查是否可以将 LMH6642MF 用作开环比较器?

(某些运算放大器在用作开环比较器时会产生奇怪的行为)


 

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK 您好、

    第一个线索是、最大绝对输入差分范围仅为±2.5V、因此它具有输入钳位。

    用作比较器时、高速运算放大器可能会有额外的问题。

    这是双极器件、通常情况下、双极器件输出级不希望将输出卡在电源轨中、电源电流将随着输出尝试硬驱动到电源轨而增加(因为在输出级中有实际基极电流被驱动)。

    输出器件本身甚至会振荡、即使在电源轨上"卡住"也是如此。

    使用适当的比较器会更好。

    您的电源和输入条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是应用电路。 是否有关于比较器 P/N 的建议?  

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poh、您好!

    如果电源电压为3V、则会超出共模输入电压范围。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK 您好、

    我的经验法则是、比较器的绝对最小传播延迟应为输入信号周期的40%。

    1.6MHz 为625ns、因此您需要一个至少250ns 或更短(更少更好)的比较器。

    3Vpp 方波是否以偏置电压为中心? 还是0至3V?

    由于大多数"高速"比较器的最大电源为5V、因此12V 是一个棘手问题。 您可以使用5V 电源运行吗?

    您是否需要推挽输出? 还是可以使用具有上拉电阻的集电极开路? 单通道还是双通道?

    从上面所示的情况来看、假设输入方波实际上变为0至3V、您需要速度小于250ns 的 R-R 输入、12V 比较器。

    目前唯一满足这些要求的器件是新发布的 TLV1805-Q1。 它现在正在取样、将于12月中旬发布。 商业版(非 Q1版本)应在1月份发布。

    如果您可以切换到5V 最大电源、则有更多选择。