Other Parts Discussed in Thread: OPA2197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2197 您好!
我想为 ADC 设计一个保护电路、其中包含从 ADC 输入到 GND 和+5V 电源轨的两个二极管、并使用一个电阻器来限制电流。
ADC 由 OPA2197驱动。
是否有任何图显示了 OPA2197的输出电压摆幅、具体取决于电流范围为0...65mA 的输出电流。 数据表中的第6.7章仅显示了 RLoad 为2kOhm 时的情况。
谢谢、致以诚挚的问候
Patrick