This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:输出电压摆幅与输出电流间的关系

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744419/opa2197-output-voltage-swing-vs-output-current

器件型号:OPA2197

您好!

我想为 ADC 设计一个保护电路、其中包含从 ADC 输入到 GND 和+5V 电源轨的两个二极管、并使用一个电阻器来限制电流。
ADC 由 OPA2197驱动。
是否有任何图显示了 OPA2197的输出电压摆幅、具体取决于电流范围为0...65mA 的输出电流。 数据表中的第6.7章仅显示了 RLoad 为2kOhm 时的情况。

谢谢、致以诚挚的问候

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    是的、它显示在数据表的图14和15中。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    谢谢、正是我需要的。 很抱歉,我没有看到这两个数字。

    此致、
    Patrick