This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220 -测得的电流值高于预期

Guru**** 2586045 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185106/ina220-ina220---measured-current-value-is-higher-than-expected

器件型号:INA220

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 INA220电流传感器电路、该电路如下所示。  已观察到、测得的值与施加的负载电流之间存在100mA 至200mA 的差异。(负载越高、测得的电流值的差异越大)。

INA220电路:  

 

测得的电流值:

施加的负载 电流传感器测量值  
300mA   410mA
400mA 520mA
500mA 645mA
600mA 775mA  
700mA 885mA  
1000mA 1200mA
5000mA 5999mA

寄存器配置根据数据表进行设置(因为我们的电路与数据表的图30相同):

您能为我们提供解决相同问题的支持吗?

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 SDA 和 SCL 使用哪些上拉电阻器值、I2C 通信的速度是多少?

    您能否验证 Vshunt 寄存器是否是预期在分流电阻器上的 Vshunt? 主要将 INA220上的 Vshunt 寄存器与分流器上的电压进行比较。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAS、

    上拉值为10K、I2C 速度为400kHz。 将分流寄存器值设置为07D0h

    此致

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能设置必须由您读取的并联寄存器。 这是一个只读寄存器、可为您提供 IN+和 IN-引脚上产生的电压值。 我问您是否可以验证当您读取此值时、它是否与 INA220输入引脚上的测量值相同。 这将表明您在校准寄存器中可能具有错误的校准因子。

    我将为您介绍计算电流寄存器校准值的步骤。  

    首先计算:  

    然后将该值输入校准寄存器:  

    此致、

    化学文摘社