你(们)好
输入侧的射频是会影响精度还是 会提高噪声性能?
我们是否有 有关 CF 设计或典型设计的一般应用手册?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
正如 Kai 提到的、INA186数据表的第8.1.3节进一步描述了这个输入滤波器。 此外、我们还观看了 TIPL 培训视频:3.9输入滤波器误差、 其中介绍了如何计算和分析输入滤波器产生的误差。
使用输入滤波器有助于滤除负载电流或 Vshunt 噪声。 输入滤波器不会改善器件的固有噪声。
根据数据表中提供的公式5、射频可能会影响增益误差。 如果使用输入电阻器、则应始终使用差分电容器(CF)。 CF 有助于在内部电容器切换时稳定差分输入电压。 通常>500pF 就足够了。
要确定 RF 和 CF 值、您需要知道系统所需的最小信号带宽和/或要衰减的负载噪声频率。 我 Ω 使用 RF < 500 μ F 且 fc = 50kHz、因此 CF = 1/(2 * 2 *π* RF * fc)。 我们建议 fc 略高于最高带宽(对于 INA186A1型号为45kHz)。 我们建议 CF 为 C0G (NP0)电容器类型。 因此、您不会牺牲任何信号带宽、而是衰减更高频率的瞬态噪声。
Cierra