This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:射频和 CF IN+/IN-

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186615/ina186-rf-and-cf-in-in-in-

器件型号:INA186

你(们)好  

输入侧的射频是会影响精度还是 会提高噪声性能?

我们是否有 有关 CF 设计或典型设计的一般应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表的第8.1.3节包含有关此输入滤波的非常有用的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如 Kai 提到的、INA186数据表的第8.1.3节进一步描述了这个输入滤波器。 此外、我们还观看了 TIPL 培训视频:3.9输入滤波器误差、 其中介绍了如何计算和分析输入滤波器产生的误差。  

    使用输入滤波器有助于滤除负载电流或 Vshunt 噪声。 输入滤波器不会改善器件的固有噪声。

    根据数据表中提供的公式5、射频可能会影响增益误差。 如果使用输入电阻器、则应始终使用差分电容器(CF)。 CF 有助于在内部电容器切换时稳定差分输入电压。 通常>500pF 就足够了。

    要确定  RF 和  CF 值、您需要知道系统所需的最小信号带宽和/或要衰减的负载噪声频率。 我  Ω 使用 RF < 500 μ F 且 fc = 50kHz、因此  CF = 1/(2 * 2 *π*  RF  fc)。 我们建议 fc 略高于最高带宽(对于 INA186A1型号为45kHz)。 我们建议  CF  C0G (NP0)电容器类型。 因此、您不会牺牲任何信号带宽、而是衰减更高频率的瞬态噪声。

    Cierra