This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:请查看原理图

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186882/ina185-please-review-the-schematic

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、TI 专家、

我的客户使用 INA185制造了他们的第一块 PCB、您能否先查看原理图?

这是一个问题、

我的客户使用 INA185A2进行了测试、他们发现瞬态时间大约为200us。

我们如何减少瞬态时间? 我们是否可以使用 INA185A1来减少它?

2.如果我们尝试缩短瞬态时间、是否会产生任何副作用?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当没有电流流流过线圈并且 REF 引脚被连接至信号接地时、INA185将暂停在输出饱和状态中、并且当电流开始流过线圈时、将需要一些时间从这个饱和状态中恢复(过载恢复时间)。 使用运行 TINA-TI 仿真

    INA185 TINA-TI 参考设计

    还要记住、线圈的大电感也会使电流缓慢上升。 这就是电感的工作方式

    https://electronicspani.com/rise-and-decay-of-current-in-an-inductive-circuit/

    顺便说一下、已知线圈会在流经线圈的电流突然关闭时产生损坏的电感反冲。 您是否在线圈上安装了续流二极管?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    原理图看起来不错。 一个建议是组装 C2、这将作为一个电荷桶、帮助驱动 ADC。 如果实现此电荷桶、减小 R3值将有助于不会使输出延迟太多。  

    KAI 是正确的、因为由于电感、输出将需要一些时间才能稳定、尤其是当线圈电流最初为0A 时   

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cierra、Kai:

    感谢您的支持。

    然后是增益的差异(A1、A2...) 不会影响上升时间? 请再次检查。

    还有一个问题、

    顺便说一下、已知线圈会在流经线圈的电流突然关闭时产生损坏的电感反冲。 您是否在线圈上安装了一个自由卷绕二极管?

    ->我认为您是指续流二极管。 您能否推荐尺寸最小的器件?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    同样、使用运行 TINA-TI 仿真

    INA185 TINA-TI 参考设计

    以查看 A1和 A2版本上升时间的影响以及输出饱和恢复时间的影响。

    续流二极管必须在短时间内保持同样的电流也流过电感。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    A1版本的带宽将高于 A2、但上升时间受压摆率的影响更大。 两个增益的压摆率相同、因此我希望上升时间相似。 我们有一个 TIPL 培训视频对此进行了解释: https://training.ti.com/slew-rate-and-bandwidth 

    正如 Kai 提到的、您应该根据预期的峰值电流选择续流二极管。

    Cierra