This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关评估模块(THS4509)的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, THS4551, THS4541, THS4509EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185338/a-question-about-evaluation-module-ths4509

主题中讨论的其他器件:THS4509THS4551THS4541THS4509EVM

您好!

我是三星电子射频开发团队的 Beomyu Park。

我对评估模块(THS4509)有疑问。

 

我正在寻找一个用于测量模拟基带电路的评估套件,我找到了一个评估模块(名称:THS4509评估模块)。

为了最大程度地减小评估模块的负载效应、我将使用较高的 RG 和 RF 寄存器值 来实现高输入阻抗。

在您的数据表中、RG 和 RF 值分别为100欧姆和348欧姆(10dB 增益)、  

但我想使用 2.2K 欧姆的 RG 寄存器值和 2.2K 欧姆(0dB 增益)或4.4k 欧姆(6dB 增益)的射频寄存器值。

评估模块将驱动差分150欧姆寄存器负载。

 

在本例中、我希望获得低于预期的性能。

高达200MHz 3dB BW。

160MHz 下高达-60dBc 的二阶和三阶谐波失真。

 160MHz 下高达-60dBc 的二阶和三阶互调失真。

4.低于25nV/根(Hz)的输入噪声电压密度、100kHz。

 

此外、DUT 的 VCM 为500mV ~ 600mV、因此我将使用2.5V 的 Vs+和-2.5V 的 Vs-。

使用评估模块是否有任何问题?

 

如果您知道更高性能的评估模块、请重做推荐。

功耗无关。

 

最恰当的考虑。

谢谢你。

 

Beomyu 公园。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beomyu、

    您能否将您的输入器件共享到 EVM 中?  您是否正在使用信号发生器、传感器、实验室设备等?  为什么需要高阻抗输入?

    我将检查并查看您请求的器件配置是否可正常工作;我不会立即看到 EVM 的 PCB 无法处理您所需的频率和低增益的原因。  EVM 的某些部分可能是针对数据表规格而设计的(为了尽可能地复制这些规格)。

    我认为我们在 RGT 封装中没有用于 FDA 的通用 EVM;我可以推荐使用 THS4541和 THS4551 RGT EVM 作为测试 THS4509的替代方案。  请调查这些 EVM 及其用户指南、以确定最适合您的选择。

    https://www.ti.com/tool/THS4541RGTEVM

    www.ti.com/.../THS4551RGTEVM

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我想测量模拟基带(ABB)电路的性能、ABB 电路具有高输出阻抗(扩散1Kohm)。

    由于大多数实验室设备的阻抗为50欧姆、  因此需要具有高输入阻抗和低输出阻抗的缓冲器。

    缓冲器的输入将连接 ABB 电路的输出、而缓冲器的输出将连接计量设备的输入。

    谢谢你。

    Beomyu 公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beomyu、

    感谢您为您的测试和实验工作提供设置的更新。  我将为您提供任何建议;如果您想考虑在 RGT 封装中为 THS4509EVM 提供替代 EVM、请查看我上面分享的两个 FDA EVM。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beomyu、

    我唯一建议检查的是您选择的 RF 值是否会导致 THS4509振荡。  这不是 EVM 问题;上述所有三个 EVM 都可以处理您在上面共享的目标规格。  如果 RF 值过高、实际器件 THS4509可能会出现稳定性问题。  这不是 EVM 导致的、而是 THS4509的设计方式。

    最棒的

    阿尔茨