This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D 类音频放大器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2110, TAS2562, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187229/class-d--audio-amplifier

主题中讨论的其他器件:TAS2505TAS2110TAS2562TAS2780

您好!

我正在寻找有关 D 类音频放大器 BTL 配置的建议。

我需要它来驱动纯阻性负载。 负载是非线性的、可在2-10欧姆或4-20欧姆之间变化。 1W。

需要对输出进行滤波、以便 PWM 没有/最小过冲、并且电感器应尽可能小、因此我认为需要高 PWM 频率。 我还了解到存在一些集成的噪声抑制功能。

我将使用 MCU 驱动它以生成信号、因此数字输入放大器可能是一个不错的选择。

有这么多选择、我希望得到一些指导。

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    您能提供以下信息吗?

    1.您的 pvdd 电压是多少?

    2.播放什么信号? 音乐还是某些特定频率?  

    3.输入信号的范围是多少? 最大值为0dBFS?

    4.您的 MCU 能否提供 i2c 信号?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回答、我将尝试回答:

    1. PVDD 应尽可能低3.3V 或5V

    2、它是一个固定频率、阶数为16kHz、振幅以 DC-2kHz 的特定方式进行调制

    3.这将被确定、如果它由 MCU 提供、它将为0-3V、输出 rms ~ 0-2V

    4、是的、目前我使用的是 STM32 Nucleo。

    注意:负载应看到~10-20kHz 的方波、其振幅在1V 至2V 之间的 DC-2kHz 上进行调制。 PWM 频率下无过冲/尖峰。

    我希望这能回答所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

      让我帮助您将此 Thread 转移给 LPA 团队、他们将拥有合适的器件来向您推荐。 我们的 MPA 没有低于5V 的放大器支持电压。  

      您还可以按照以下链接首先查看产品列表。

     https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您转接至 LPA 和列表、它非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据您的要求、我的主要关注点是您对~10-20kHz 方波的注意事项。
    我们的 D 类放大器可驱动~300kHz 的 PWM 信号开关、该开关根据输入信号振幅进行占空比调制。 通常、为了在20Hz-20kHz 频带内重现音频信号、该 PWM 开关频率会进行滤波(由扬声器本身或一些额外的 LC 或铁氧体滤波器进行滤波)。
    PWM 的开关频率是固定的。 这是否适合您的应用?

    否则、您可能需要从 MCU 本身生成 PWM 信号、然后使用运算放大器对其进行缓冲/放大以驱动负载。 考虑到重现 PWM 信号所需的压摆率、但鉴于其开关频率相当低、大多数运算放大器都可以。

    希望这有助于更好地定义如何支持您的应用、如果您对所描述的第一个低功耗 D 类放大器有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    300kHz 或(更高 以使滤波更容易)的 PWM 是良好的。

    区别在于最终输出不应是20-20000Hz 的典型音频正弦波、而应是~15-18kHz 的线移动。 该频率将固定、振幅将缓慢调制、例如以1-200Hz 的频率进行方波调制。

    这 是否合理、是否可能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    通常、我们的 D 类放大器可驱动4至8欧姆的负载、您的负载可能会有更大的变化、因此我建议检查 TAS2505是否为功耗最低且更简单的解决方案、而升压放大器有助于防止负载变得过高、 可选择 TAS2562、TAS2110、TAS2780。

    在这些器 件中、我认为您可能能够驱动方波(即使它不是音频放大器的预期应用)、但是对于2562、2110和2780、您应该确保禁用直流阻断滤波器。

    顺便说一下、数字输入放大器与主机控制器的 I2S 或 TDM 接口相连。 因此、对于终端应用、我不确定是否值得启用数字输入音频放大器所需的所有功能、或者像前面提到的那样直接从 MCU 驱动 PWM。 只考虑所有选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师