Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2110, TAS2562, TAS2780
您好!
我正在寻找有关 D 类音频放大器 BTL 配置的建议。
我需要它来驱动纯阻性负载。 负载是非线性的、可在2-10欧姆或4-20欧姆之间变化。 1W。
需要对输出进行滤波、以便 PWM 没有/最小过冲、并且电感器应尽可能小、因此我认为需要高 PWM 频率。 我还了解到存在一些集成的噪声抑制功能。
我将使用 MCU 驱动它以生成信号、因此数字输入放大器可能是一个不错的选择。
有这么多选择、我希望得到一些指导。
此致、
Matt