This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:压摆率

Guru**** 2971160 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA445, OPA455, OPA462, OPA452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185100/opa445-slew-rate

器件型号:OPA445
主题中讨论的其他器件: OPA455、 OPA462、 OPA452

OPA445如何提高同相和反相放大器电路的压摆率?

目前、我正在查看实际器件的运行情况、但压摆率是仿真结果的几倍(更慢)

μ・图

・波形

红色:输入(VF4)、黄色:输出(VF5)

此致、

Hironori Kishida

显然公司

e2e.ti.com/.../opa445_5F00_amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    在示波器捕获中、OPA445的测试过程中负载是多少?  根据输出摆幅规格、我怀疑输出已达到饱和。  

    关于压摆率、OPA445具有大约15V/uec 的电压。 因此、从0-45Vdc 步长开始、其上升沿和下降沿应在大约45V/15V/usec ≈3 usec 的条件下测量。  如果这不符合您的设计要求、则必须选择具有更高转换率的不同 OPA400系列运算放大器、例如 OPA452、OPA455甚至 OPA462。  

    此外、请测量负载下 Vp 和 VP1节点处的运算放大器响应、因为 VF2和 VF5节点是在具有大得多的 RC 时间常数的 LPFS 之后测量的。   

    请告诉我们您的设计要求、我们可能会为您提供其他建议。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使运算放大器转换、 直接位于输入端子 Vin 的输入信号必须是一个大振幅(>1V)阶跃信号。  由于 Vin=VF4=-Vp 由 R1*C1=5.6ms 的低通时间常量控制,因此输出只是跟随输入,因为输入太慢,运算放大器无法转换-见下文。  

    简而言之、 为了使 OPA445转换、必须移除 R1||C1输入滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:  

    感谢您的评论! 我忽略了输入端的问题。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond、Marek

    感谢您的回答。

    负载电容仅为0.35uF。

    下面是实际电路板的波形。

    e2e.ti.com/.../pi22_5F00_Vin_5F00_TL2.tif

    红色:输入(VF4)、黄色:输出(VP1)(20ms/div)

     

    根据时间常数、输入信号在大约10ms 内从0V 上升至3.3V、而输出信号(黄色)上升约80ms。

    *输入 是经过 RC 滤波器后的波形、输出 是经过 RC 滤波器之前的波形。

    上升时间是否比仿真结果长得多、但是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    [引用 userid="548084" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185100/opa445-slew-rate/4468565 #4468565"]上升时间是否比仿真结果长得多,但它是否合理?

    您应该从仿真中获得类似的输出响应。  

    从屏幕截图中可以看到、VP1的输出是在32.3V 时测量的、V4的输入是大约3.3V -> DUT 的增益是大约32.3V/3.3V = 9.79V/V

    如果 R5 = 10kΩ Ω、R4应该大约为90kΩ Ω、请见附加的仿真。  

    e2e.ti.com/.../opa445_5F00_amp-01112023.TSC

    我无法解释为什么 VP1节点的响应比 VF4上的输入明显更长。

      仿真中使用了 BTW、即 OPA445的52Vdc 和-6Vdc 电源轨。 请确保工作台设置中的电源不受电流限制。 也许您可以向我们发送设置图片。

    最棒的

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    电源电压有问题:向运算放大器的输入施加可能超过电源电压的信号总是有点危险。 U2由+52V 供电、但 U1仅由+6V 供电。 如果电源电压在上电过程中不均匀地上升、那么 U1的输入电压(来自 U2的输出)可能会严重超过其电源电压。 R3确实会限制输入电流。 但是 OPA455是1987年开始的、OPA445在输入端以闩锁或锁定的方式响应这种绝对最大额定值的违反会有一定的风险。 请记住、输入电压必须与电源电压保持3V 的距离。 因此、在我看来、OPA455已经损坏、并且您看到损坏的 OPAMP 的性能存在一定的风险。

    我会在 U1的输入端添加保护电路。 我会尝试从输入端到信号接地端提供反并联钳位二极管、如数据表的图16所示。

    不过、最好的补救方法是使用相同的电源电压为 U1和 U2供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hironori-San、

    您好 Kai、感谢您的评论!

    Kai 有优点。 我确实认为 OPA455可能已损坏了某个地方。 根据基准测试、您可能会在不知情的情况下损坏器件、以下为绝对最大值 额定值可能会在某个点超过。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond、感谢您的回答。

     

    U2在该电路中的输入电压范围

    上限:+52V-3V=+49V,下限:-6V-3V=-9V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持3V 远离电源轨意味着+52V - 3V =+49V、-6V + 3V =-3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kishida-San、

    Raymond 外出几天。  让我在此澄清一下、我们谈论的是 OPA445、对、而不是 OPA455?  实际上是规格。 Raymond 强调(绝对最大值) 是针对可能导致器件故障的电压、但请务必记住、为了实现正常功能、器 件实际上需要配置为与电源轨相差5V 的共模输入电压。  这可以在共模输入规格中看到:

    否则、正如 Marek 提到的、带宽似乎受到输入滤波器的限制。

    请告诉我们任何其他问题。

    此致、
    Mike