This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:连接到 EV 高压总线时电流读数有故障

Guru**** 1857470 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA229-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189004/ina229-q1-faulty-current-readings-when-connected-to-an-ev-high-voltage-bus

器件型号:INA229-Q1
主题中讨论的其他器件:INA229

该器件连接 到电动汽车72V 电池中的高侧分流器。 它用于测量电动汽车电池中的电流和库仑计数。 当我在电动汽车外部测试系统时、它会提供精确的电流读数。 但是、当我将系统(电池)连接到电动汽车时、它会不断提供错误的电流读数。 例如、当电动汽车充电时、一辆车的读数约为35A、另一辆车的读数为14A、实际电流为20A。 电流波形也显著稳定、纹波约为6A p-p (已附上图像)。 在驱动过程中、在低转速下、它会显示负(充电)电流(无再生中断)。 在所有车辆中也不会出现这种情况。 但是、即使我将电池更换为未发现问题的车辆的电池、该车辆中的问题仍然存在。  

分流器的设置和配置、分流器为0.375m Ω。 额定最大电流为200A、因此分流校准寄存器值为1875。 温度补偿的温度系数为40ppm/*C INA229连接到 ATTINY 824、然后通过 RS485将数据发送到 BMS。 我 使用 CRC 检查是否存在任何数据损坏。  滤波电阻为1欧姆、电容为0.1uF。 我尝试将电容器增加到10uF、并将其移除、在这两种情况下结果都更糟。 请建议如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asith:

    72V 接近于允许的绝对最大共模输入电压 INA229的85V。 您是否确定输入电压绝不会超过85V、甚至不会短暂超过85V?

    INA229的输入端是否出现任何电感反冲或是否出现任何快速电压尖峰?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    系统中观察到的最大电压约为78V。  在5V p-p 附近观察到快速电压尖峰 但是 、为了安全起见、该器件与 HV 侧隔离。 由于我们不需要总线电压或功率测量、因此未连接 Vbus、并且接地端不常见。 原理图附在此处。

    e2e.ti.com/.../Current_5F00_INA.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Asith、

    您能否以 PDF 格式发送 INA 原理图部分? 文件在 Altium 中以空白文件打开...

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我已将其附在这里。

    此致、

    Asith。

    e2e.ti.com/.../INA229.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asith:

    我本来希望能有一个更完整的原理图来显示分流器、电池和充电器、与 INA229-Q1数据表的图8-2相似。 我特别希望看到你的意思

    [引用 userid="550226" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189004/ina229-q1-faulty-current-readings-when-connected-to-an-ev-high-voltage-bus/4480283 #4480283">但是 、该器件与 HV 侧隔离是为了确保安全。 由于我们不需要总线电压或功率测量、因此 Vbus 未连接、并且接地端不常见。[/quot]

    Hhm、但原理图中的 VBUS 引脚连接了什么。

    我想您的问题与您选择的隔离以及接地端不常见的事实有关。 但是、对于您所展示的缺少所有这些详细信息的原理图、我无法提供进一步的帮助。

    顺便说一下、ALERT 引脚上的电阻器是一个上拉电阻器、不应如原理图所示进行安装、但如数据表的图8-2所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对原理图表示抱歉、感谢您的反馈。 ALERT 引脚上的电阻器未被组装并且引脚保持悬空。 Vbus 连接到连接器、以便在必要时可以连接到总线、但在这种情况下、我们没有建立连接。 正如您指出的那样、情况可能是单独的接地。 我将使接地端变为公共接地端、并检查它是否解决了问题。  

    我将附上此处数据表中给出的详细电路图。

    此致、

    Asith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asith:

    感谢您发送该额外信息。 我同意启凯的说法,就是问题有不同的理由。 如果您需要2个不同的接地端、则可以使用数字隔离器件、这与本 TI 参考设计中使用的方法类似: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608。 (仅使用 SPI 隔离器而不是 I2C)。   

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使理由成为共同点可以解决我的问题。 感谢您的帮助。  

    相关信息

    Asith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是好消息

    祝您好运!