This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:关于斩波频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190258/opa2187-regarding-chopping-frequency

器件型号:OPA2187

您好的支持团队。

我对 OPAx187的斩波频率有疑问。

OPAx187的内部斩波频率是多少?

我假设数据表中的图6和图15中的频率为30-40kHz。

此外、随着环境温度的升高、它有多大的变化? (例如、±20%)

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2187斩波频率约为45.5kHz (1/22E-6)-请参阅下文。  斩波频率随温度的变化很小- 可能 是+/-10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek-San

    感谢您的快速回复。

    我很理解。

    谢谢。

    此致、

    千兆