请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2187 您好的支持团队。
我对 OPAx187的斩波频率有疑问。
OPAx187的内部斩波频率是多少?
我假设数据表中的图6和图15中的频率为30-40kHz。
此外、随着环境温度的升高、它有多大的变化? (例如、±20%)


此致、
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.