This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:TLV3604阈值计算

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190783/tlv3604-tlv3604-threshold-calculation

器件型号:TLV3604

您好,

如何计算 TLV3604的阈值? 数据手册计算中是否存在任何问题(如下图所示)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、存在问题。 公式(1)和(2)是正确的、但两个公式不能同时有效(!) 任意 Vref。 两个方程只能同时充满、只能同时充满一个非常特定的 Vref。

    当您求解 Vref 的两个公式并将两个公式设置为相等时、您将得到 R1/R2的以下条件:

    R1 / R2 =(VT2 - VT1)/(VT1 - VT2 - Q +/Q)

    使用给定的 VT1、VT2、Q 和/Q 值、您可以得到:

    R1/R2 = 1.33333333333

    将其设置为公式(1)或(2)可得出:

    VREF = 6.566667V

    因此、您可以看到、Vref = 5V 时无法提供所需的迟滞和所需的阈值电压、但仅适用于 Vref = 6.5666667V 的情况。

    换句话说、如果您坚持 Vref = 5V、则无法自由选择阈值电压和迟滞。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 跳进。 我在一段时间前看到了这个误差、并且有新的等式可供分享。 我将在星期一发布新信息。 我在 Excel 电子表格中输入了这些数据、我可以在等待更新数据表时上传这些数据。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附更新的部分进行了更正。  感谢您使用该论坛。

    Chucke2e.ti.com/.../TLV3604_5F00_ext_5F00_HYST.pdf