您好,
如何计算 TLV3604的阈值? 数据手册计算中是否存在任何问题(如下图所示)? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、存在问题。 公式(1)和(2)是正确的、但两个公式不能同时有效(!) 任意 Vref。 两个方程只能同时充满、只能同时充满一个非常特定的 Vref。
当您求解 Vref 的两个公式并将两个公式设置为相等时、您将得到 R1/R2的以下条件:
R1 / R2 =(VT2 - VT1)/(VT1 - VT2 - Q +/Q)
使用给定的 VT1、VT2、Q 和/Q 值、您可以得到:
R1/R2 = 1.33333333333
将其设置为公式(1)或(2)可得出:
VREF = 6.566667V


因此、您可以看到、Vref = 5V 时无法提供所需的迟滞和所需的阈值电压、但仅适用于 Vref = 6.5666667V 的情况。
换句话说、如果您坚持 Vref = 5V、则无法自由选择阈值电压和迟滞。
Kai